Grundfos nya MAGNA3 - vinnare av Danish Design Award 2012

08/11/2012

MAGNA3 - Danish Design Award

Den nyutvecklade cirkulationspumpen MAGNA3 har prisbelönats för att ha bidragit till att befästa Grundfos som ett företag som i fråga om innovation, hållbarhet och konstruktion förvandlar ord till handling.

24 produkter och lösningar nominerades i sex kategorier när Danish Design Award 2012 delades ut vid ett evenemang vid Danish Design Centre i Köpenhamn. MAGNA3 utsågs till vinnare i Industrial Design, kategorin B2B.

Marknadens lägsta energiförbrukning
Danish Design Centre beskriver MAGNA3 som den cirkulationspump som har marknadens lägsta energiförbrukning i förhållande till sin storlek. Enligt juryn ger pumpen ett ytterst konkret bidrag till att reducera energiförbrukningen hos cirkulationspumpar, som annars kan vara stora energislukare.

”Pumpserien MAGNA3 är konstruerad för att ha en verkningsgrad som aldrig setts förut, och som kontinuerligt anpassar sig efter det aktuella behovet. Dessutom ligger fokus på användarvänlighet i samband med installation, inställning och övervakning, som stöds av interaktion mellan pumpen och till exempel Smartphone-telefoner. MAGNA3 hjälper till att befästa Grundfos som ett företag som omsätter sitt fokus på innovation, hållbarhet och konstruktion till handling”, förklarar juryn.

Framgångsbekräftelse
Group Executive Vice President Peter Røpke är glad att juryns kommentarer sammanfaller med Grundfos egna skäl att utveckla MAGNA3.

- Vi ville sätta standarden för marknaden och höja konstruktionen till en högre nivå. Det är trevligt att andra håller med om att vi har lyckats med detta, säger han, och vidarebefordrar omdömena till de anställda.

- Jag vet att många anställda har arbetat hårt med det här utvecklingsprojektet och jag vill gärna säga ett varmt tack till dem alla.

Enligt Peter Røpke får priset återverkningar både internt och externt.

- Internt innebär erkännandet en kraftfull motivation att fortsätta på den inslagna vägen för framtiden. Och externt ger priset stöd åt de värderingar och visioner som Grundfos bygger sina aktiviteter på.

Konstruktionsteamet bakom den prisbelönta konstruktionen är Senior Designer Morten Sofussen som huvudkonstruktör samt Program Manager Steen Tøffner-Clausen, Product Manager Uffe Stæhr och Discovery and Design Manager Sara Schøler Lass som konstruktionsgranskare.

Danish Design Centre utvecklar och kommunicerar kunskap om konstruktion och har som målsättning att främja användning av strategisk konstruktion vid danska företag och offentliga institutioner.

För frågor eller ytterligare information, kontakta marknadschef Thomas Mjörnheim. tmjoernheim@grundfos.com eller 0708-92 23 38


    Facebook Twitter LinkedIn