Grundfos introducerar en helt ny cirkulationspump - MAGNA3

12/07/2012

MAGNA3

Grundfos har just höjt ribban på marknaden för cirkulationspumpar – igen! Företaget lanserar under augusti den nya cirkulationspumpen MAGNA3. Bakgrunden är bl a det nya tuffa EuP-direktivet som träder i kraft 2013.

Driftsäker innovation                                                                                                 MAGNA3 bygger på den beprövade MAGNA-tekniken och Grundfos branschledande erfarenhet av elektroniska pumpar. Permanentmagnetmotor, den smarta AUTOADAPT-funktion och inbyggd frekvensomformare ingår fortfarande i MAGNA-paketet. Med 40 års erfarenhet av elektroniskt reglerade pumpar och över 1 miljon testtimmar under extrema förhållanden garanterar Grundfos att MAGNA3 är byggd för att hålla.

Marknadens bästa verkningsgrad
MAGNA3 är den cirkulationspump som har högst verkningsgrad på marknaden idag. Med ett energieffektivitetsindex (EEI) långt under det referensvärde som anges i EuP-direktivet, och med energibesparingar på upp till 75 % jämfört med en typisk installerad cirkulationspump, blir återbetalningstiden för investeringen anmärkningsvärt kort.

AUTOADAPT, FLOWADAPT och FLOWLIMIT
En av de viktigaste egenskaperna hos MAGNA3-serien är fortfarande AUTOADAPT-funktionen, som säkerställer optimal balans mellan komfort och energieffektivitet. I MAGNA3 kompletteras den dessutom av nya reglertypen FLOWADAPT och FLOWLIMIT-funktionen, som reducerar behovet av strypventiler.

Mätare för värmeenergi
MAGNA3 har en inbyggd mätare för värmeenergi, vilken övervakar värmefördelningen och värmeförbrukningen i systemet för att undvika onödigt höga elräkningar orsakade av obalans i systemet samt för att man ska slippa installera en separat anordning för energimätning.

Komplett produktprogram ger perfekt passning
Den utökade MAGNA3-serien, med max. lyfthöjd upp till 18 m och max. flöde upp till 70 m3/h, består av fler än 150 enkel- och dubbelpumpar av gjutjärn eller rostfritt stål. Det innebär att det är mycket enklare att hitta rätt MAGNA3 för en given driftspunkt och därmed reducera både inköpspris och energikostnader.

Cirkulationspumpen för alla användningsområden
Precis som sin föregångare passar MAGNA3 för applikationer för såväl värme som kyla samt i cirkulationssystem för tappvarmvatten. Den är konstruerad för att klara vätsketemperaturer mellan -10° C till 110° C, vilket gör den lämplig för både krävande industriella applikationer och geotermiska värmesystem.

Enkel igångkörningsguide
MAGNA3 har konstruerats för enkel och intuitiv installation. Den har en tydlig färgdisplay och när pumpen startas vägleder den nya programvaran Assist™ omedelbart installatören genom installationsprocessen.

Fullständig kontroll med Grundfos GO
För fullständig kontroll över pumpprestanda har Grundfos utvecklat den innovativa program-varan och appen Grundfos GO. Från det användarvänliga gränssnittet på en Smartphone eller iPod Touch kan man övervaka, ställa in och styra MAGNA3 och alla andra E-pumpar från Grundfos.
Grundfos nya MAGNA3 för värme- och kylsystem har säljstart i augusti 2012.
Mer information om MAGNA-serien finns på:

www.thinkingbuildings.se/grundfoscrew





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati