Grundfos innovativa cirulationspump MAGNA3 har nu lanserats ...

05/09/2012

MAGNA3

Grundfos innovativa cirkulationspump MAGNA3 har nu lanserats – först i Tyskland, kanske den tuffaste marknaden av alla, och sedan i Sverige (augusti)

Att njuta av utsikten eller fortsätta klättra ... den frågan har Grundfos ställt sig i samband med sina marknadsledande cirkulationspumpar. Grundfos valde det senare och gjorde marknadslanseringen i augusti av MAGNA3-innovationen till ett steg mot en mer kraftfull portfölj.

”Det är en fantastisk produkt som ger vår mycket kompetenta säljpersonal en perfekt bas för att underhålla och utveckla vår marknadsledning i fråga om cirkulationspumpar”, säger Group Executive Vice President Søren Ø. Sørensen, och understryker att det är ett nyckelkrav för Grundfos att inte nöja sig med sina tidigare resultat, utan att fortsätta att sträva efter förbättring.

”Det är därför kampanjen för MAGNA3 har ett så träffande namn: Kräv mer! Grundfos är dock inte den enda aktör som måste kräva mer av sig själv – devisen gäller även våra kunder”, förklarar Sørensen.

En krävande marknad
Följaktligen är det uppenbara valet för en kampanj på den här ambitionsnivån att lansera de nya pumparna på den tyska marknaden, som är en värld med starka aktörer och mycket specialiserade kunder.

”Konkurrensen här är otrolig. Det är det perfekta stället att lansera en produkt när man vill sätta ribban högt. Vi vill göra affärer under krävande omständigheter och om vi klarar det här så klarar vi det var som helst”, påpekar Sørensen.

Resan fortsätter
Sørensen förklarar att det är helt naturligt för Grundfos att sträva efter att hela tiden förbättra sina produkter och tjänster. För honom ligger det i företagets gener och lanseringen av MAGNA3 är helt enkelt nästa steg på vägen. Tack vare den banbrytande funktionen AUTOADAPT kan MAGNA3 registrera hushållets specifika förbruknings-mönster och begränsa driften efter behoven, vilket ger avsevärda besparingar. Dessutom har cirkulationspumpen ett helt nytt, trådlöst gränssnitt, Grundfos GO, som gör att ägaren kan styra pumpen och hämta  pumpdata med hjälp av sin iPhone, iPad eller liknande.

”Grundfos är känt för att sätta ribban högt och MAGNA3 är inget undantag. Vi vet att det är något som våra kunder värdesätter”, säger Søren Ø. Sørensen och tillägger: ”Produkter som MAGNA3 visar att det finns ett direkt samband mellan vad vi säger och vad vi gör. Vi har som mål att åstadkomma ständiga förbättringar och vi arbetar oförtrutet för att uppfylla våra ambitioner.”

I Sverige har nya MAGNA3 och grundfos GO lanserats under augusti.